为何达林顿晶体管(例如,TLP187和TLP387)的VECO非常低(0.3V)?使用此类晶体管时应采取哪些防范措施?

TLP187

将具有基极-发射极电阻的达林顿结构的晶体管集成至硅芯片中时,杂散二极管Di以同等方式位于发射极和集电极之间。因此,对于VECO,出现了Di正向特性。故指定的VECO值非常低(0.3V)。电流通过Di元件在发射极和集电极之间流动。电路设计必须确保不超过VECO值(0.3V)。

在新窗口打开