输入信号缓慢上升或下降的波形是否有任何问题?

例如,对于适合传输数Mbps信号的东芝IC耦合器TLP2355和TLP2358,东芝建议驱动信号使输入信号的上升时间和下降时间为0.5μs或以下。与大约0.5μs的情况相比,如果波形具有更大的斜率,则输出电位将在中电位附近停留更长时间,从而导致输出振荡和直通电流。如果输入波形的斜率很大,则在某些情况下必须在前半阶段集成逻辑IC,以对波形进行整形。

在新窗口打开