我们提供TLP350产品用于各种逆变器(如工业逆变器、UPS和光伏发电用功率调节器)的功率元件栅极驱动IC。在使用该TLP350的中高功率系统中,缓冲晶体管放置在IGBT/MOSFET的栅极前面,缓冲驱动的模拟时序设计会过载。此外,必须单独设计功率元件的保护电路。
为减轻这些设计的负担,我们推出了新产品TLP5231,该产品具有以下特点。
如上所述,该产品的优点是可减轻设计者的负担,因此在进行栅极驱动IC外围电路等功能的小型化/增强时,请务必考虑采用TLP5231。
[注1]UVLO:欠压锁定
下面是以上所述TLP5231和TLP350的功能比较。
下面是以上所述TLP5231和TLP350的IGBT驱动电路比较。
保护功能栅极预驱动IC TLP5231
简易栅极预驱动IC TLP350
※ 本文提及的公司名称 · 产品名称 · 服务名称可能是其各自公司的商标。