Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Water Heater

Wassererhitzer

icon_boiler

Wassererhitzer lassen sich grob in gas-, strom- und solarbetriebene Erhitzer unterteilen. Zudem bieten viele Hersteller jetzt Wassererhitzer an, die mit einer elektrischen Wärmepumpe, der so genannten EcoCute, betrieben werden. Das System einer elektrischen Wärmepumpe erhitzt Wasser mithilfe von aus der Luft extrahierter Wärme. Durch die Verwendung von Nachtstrom hilft es, bei den Stromkosten zu sparen. Und es wird dazu beigetragen, den Tag- und Nachtstrombedarf von Elektrizitätswerken auszugleichen. Heißes Wasser wird in Badezimmer, Fußbodenheizungssysteme etc. geleitet. Das Wasser wird auf eine über eine Fernsteuerung eingestellte Temperatur erhitzt (CLC-Kommunikation), indem heißes und kaltes Wasser über ein Mischventil gemischt werden. Mikrocontroller werden zur Steuerung einer Haupteinheit und einer Fernsteuerung eingesetzt. Ein CLC(Common Line Communication)-IC ist ebenfalls eine wesentliche Komponente. Zudem nutzt ein Pumpenmotor einen IPD (Ein-Chip-Wechselrichter). Bei Klimaanlagen sammelt eine elektrische Pumpe durch Komprimieren und Expandieren des Kühlmittels Hitze. Ein 32- oder 8-Bit-Mikrocontroller mit Analogfunktionen kann ebenfalls verwendet werden. Leistungsfaktorkorrekturfilter(Power Factor Correction, PFC)-ICs oder IGBTs werden im Stromversorgungskreis eingesetzt, um die Oberschwingungen im Eingangsstrom unter dem IEC-Grenzwert zu halten.

Water Heater Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Water Heater Block Diagram

Communication Interface Sensor Motor Solenoid System Control System Control Sensor Motor Solenoid Interface Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.