Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt weltweit kleinsten 13-Megapixel-CMOS-Bildsensor vor

11. März 2015

Kompakter Chip sorgt für geringere Stromaufnahme und Full-HD-Videoaufnahme mit 120fps  

Toshiba stellt weltweit kleinsten 13-Megapixel-CMOS-Bildsensor vor

Toshiba Electronics Europe stellt mit dem T4KB3 einen 13-Megapixel BSI (Backside Illumination) CMOS-Bildsensor mit einem optischen Format von 1/3,07 Zoll vor. Der Sensor ermöglicht die Videoaufnahme mit einer Bildrate von bis zu 120fps bei Full-HD-Auflösung (1080p). Er eignet sich daher ideal für hochwertige Smartphones und Tablets.

Immer kleinere Bausteine sind gefragt, um schlankere Mobiltelefone zu ermöglichen. Der T4KB3 basiert auf Toshibas neuester Technik und ist der weltweit kleinste 13-Megapixel-Sensor*. Stromsparende Schaltkreise senken den Energieverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell T4K82 um 53%. Der neue Bildsensor verbraucht damit nur 200mW oder weniger als 30fps bei vollem 13-Megapixel-Bildausgang.

Die Bildhelligkeit wird durch einen Aufhell-Modus (Bright Mode) bis zu viermal erhöht. Der T4KB3. Der Sensor ist mit 8Kbit OTP-Speicher (One Time Programmable) ausgestattet. Außerdem lassen sich zwei Objektiv-Shading-Korrektureinstellungen speichern. Dies ermöglicht unterschiedliche Korrekturdaten für den Innen- und Außeneinsatz.

Der T4KB3 misst 8,5mm x 8,5 mm mit Autofokus und 6,7mm x 6,7mm mit statischem Fokus. Muster stehen ab sofort zur Verfügung.

*Untersuchung durch Toshiba. Stand: 2. März 2015.
 

News Links

                  

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.