Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt 60V Fotorelais für industrielle Anwendungen vor

4 April 2018

Kleines SO6-Gehäuse und 3,75kVeff Isolationsspannung

Toshiba Electronics Europe stellt ein Fotorelais im kleinen 4-pin SO6-Gehäuse vor, das in der Automatisierungstechnik und anderen industriellen Anwendungen wie Halbleitertestern, Sicherheitssystemen und in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt werden kann.

Das neue TLP176AM enthält MOSFETs, die im neuesten U-MOS Prozess gefertigt werden. Es bietet eine Ausgangsnennspannung (VON) von 60V und einen Dauerlaststrom (ION) von 0,7A bzw. im Pulsbetrieb einen Laststrom von bis zu 2,1A. Das neue Fotorelais hat eine höhere ESD-Immunität als das derzeitige TLP172AM und ist zum früheren TLP172A hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Footprint aufwärtskompatibel.

Da das TLP176AM normalerweise offen ist, eignet es sich als Ersatz für mechanische Relais vom Typ 1-Form-A. Durch den Austausch mechanischer Relais durch Fotorelais verbessert sich die Zuverlässigkeit des Systems und der Platzbedarf für Relais und Relais-Treiber verringert sich. Da das TLP176AM einen Nennbetriebstemperaturbereich von -40 bis 110°C aufweist, eignet es sich für industrielle Anwendungen und vereinfacht die Anpassung der Temperaturspannen bei der thermischen Auslegung von Systemdesigns.

Das Relais bietet schnelle Schaltzeiten von 3ms (tON) und 0,5ms (tOFF) bei einer Isolationsspannung von 3750Veff. Es ist in einem kleinen 4-poligen SO6-Gehäuse untergebracht und nach UL1577 für sicherheitskritische Anwendungen zugelassen.

Die Serienfertigung beginnt ab sofort.

Weitere Informationen über das neue Produkt und das gesamte Angebot an Fotorelais unter:

https://toshiba.semicon-storage.com/de/product/opto/photorelay.html

TLP176AM Mehr

News Links

           

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.