Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt einen neuen linearen 4-Kanal-Leistungsverstärker für Audiosysteme in Fahrzeugen vor

7 November 2018

Hocheffiziente Lösung mit 45W Ausgangsleistung

Toshiba Electronics Europe (Toshiba) stellt einen neuen, hocheffizienten linearen 4-Kanal-Leistungsverstärker für Audiosysteme in Fahrzeugen vor, der die von Elektronikentwicklern geforderte Leistungsfähigkeit und Klangqualität bietet.

Der TCB702FNG kann als Leistungsverstärker oder Line-Output-Verstärker verwendet werden und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 45W in eine 4Ω-Last. Ein hochwertiger Klang (HiFi-Qualität) wird durch einen Klirrfaktor (THD; Total Harmonic Distortion) von nur 0,02% bei Ausgangsrauschpegeln von nur 60μVeff erreicht. Der neue Verstärker wird im 36-poligen HSSOP-Gehäuse ausgeliefert und ist anschlusskompatibel zu Toshibas TCB701FNG, einem hocheffizienten linearen 50W-Leistungsverstärker, der flexible Designs ermöglicht.

Bei der Entwicklung des TCB702FNG hat Toshiba dessen Aufbau derart verbessert, um einen Wirkungsgrad zu erzielen, der mit dem eines hocheffizienten digitalen Klasse-D-Verstärker über den Betriebsbereich 0,5 bis 4W vergleichbar ist. Dadurch verringert sich der Stromverbrauch des neuen Verstärkers im Vergleich zu einem Klasse-AB-Verstärker um bis zu 80%.

Der TCB702FNG bietet eine Selbstdiagnose mit I2C-Bussteuerung, die Fehler wie gekreuzte Ausgänge erkennt. Hinzu kommt eine Vollzeit-Fehlererkennung jeder DC-Offset-Spannung am Ausgang, die abweichende Offset-Spannungen schnell erkennt und einen Ausfall (Burnout) des Lautsprechers verhindert, was die Systemzuverlässigkeit verbessert. Weitere integrierte Schutzfunktionen umfassen den Schutz gegen Über- und Unterspannung.

Ein Betrieb mit 6V stellt sicher, dass der TCB702FNG für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System geeignet ist, wobei „Ploppgeräusche“ aufgrund schwankender Versorgungsspannungen unterdrückt werden.

Muster stehen ab sofort zur Verfügung; die Serienfertigung beginnt im ersten Quartal 2019.

TCB702FNG Mehr

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.