Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt einen 2-Kanal Solenoid-Treiber-IC für hohe Spannungen vor

26 September 2019

Neuer Baustein als energieeffiziente und kostengünstige Alternative zu bereits abgekündigten Produkten anderer Hersteller

Toshiba stellt einen 2-Kanal Solenoid-Treiber-IC für hohe Spannungen vor

Toshiba Electronics Europe GmbH stellt einen 2-Kanal Solenoid-Treiber-IC vor, der eine Ansteuerung bei hohen Spannungen mit niedrigem Durchlasswiderstand ermöglicht.

 

Der neue TB67S112PG eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Haushaltsgeräte (Klimaanlagen und Kühlschränke) sowie industrielle Ausrüstung (Geldautomaten, Bürogeräte und Automatisierungstechnik).

 

Das Angebot an Solenoid-Treiber-ICs von Toshiba umfasst derzeit 4- und 8-Kanal-Varianten (TB67S111PG und TB67S158NG/FTG). Der neue TB67S112PG vervollständigt das Angebot, indem er zweikanalige Anwendungen zu einem günstigeren Preis unterstützt.

 

Der Baustein verfügt über zwei Kanäle, die jeweils aus einem Low-Side-MOSFET und einer Freilaufdiode bestehen, die unabhängig voneinander einen Solenoid/Magneten oder ein Relais mit Spannungen bis zu 47V ansteuern können. Ein niedriger Durchlasswiderstand von lediglich 0,3Ω ermöglicht eine höhere Ausgangsspannung, was zu einem höheren Motordrehmoment und einer geringeren Wärmeentwicklung während des Motorbetriebs führt. Ein sicherer Betrieb wird durch eine Überstromerkennung (ISD), Unterspannungssperre (UVLO) und thermische Abschaltung (TSD) ermöglicht, wobei letztere zusätzlich ein Flag setzt, um den Systemcontroller über die Abschaltung zu informieren.

 

Die Serienfertigung des TB67S112PG beginnt ab sofort.

 

Weitere Informationen über die neue Produktreihe finden sich unter:

TB67S112PG Mehr

TB67S111PG Mehr

TB67S158FTG Mehr

TB67S158NG Mehr

News Links

       

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.