Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Abfallrecyclinginformationen für Benutzer

Informationen für private Haushalte:

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Die Verwendung des Symbols zeigt an, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.  Indem Sie die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu vermeiden, zu denen es andernfalls kommen könnte, wenn dieses Produkt unsachgemäß entsorgt wird.  Detaillierte Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Informationen für B2B-Kunden

Falls Sie die EEE in der Europäischen Union nach dem 13. August 2005 direkt von der Toshiba Electronics Europe GmbH oder ihren autorisierten Händlern auf B2B-Basis erworben haben und Sie die EEE als WEEE zum Recycling zurückgeben möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail mit den folgenden Details an uns:

  1. Ihre Kontakt-/Unternehmensinformationen
  2. Name und Büro des TEE-Vertriebs oder des autorisierten Händlers der TEE, von dem Sie die EEE erworben haben
  3. Typ, Teilenummer und Menge der WEEE, die zurückgegeben werden sollen
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.