Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Umweltschutzbestimmung der Toshiba Electronics Europe GmbH

Vision

Die Umweltschutzbestimmung der Toshiba-Gruppe erkennt an, dass dieser Planet ein unersetzliches Gut darstellt und es die Pflicht der Menschheit ist, diesen Planeten nachfolgenden Generationen in einem guten Zustand zu übergeben. Die Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions-Unternehmensgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Werte und Symbiosen mit diesem Planeten zu erschaffen. Darüber hinaus trägt die Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions-Unternehmensgruppe durch ihre Umweltaktivitäten zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Toshiba leistet hier seinen Beitrag zur Erschaffung einer kohlenstoffarmen und auf Recycling basierenden Wirtschaft in Harmonie mit der Umwelt.

Bestimmung

Toshiba Electronics Europe GmbH betrachtet die Führungsrolle im Umweltschutz als eine der wichtigsten Aufgaben der Unternehmensführung.
Die Toshiba Electronics Europe GmbH strebt außerdem danach, bei Geschäftsaktivitäten wie der Entwicklung, dem Verkauf und dem Service Umweltbelange mit in den Vordergrund zu stellen. Toshiba möchte seinen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft durch Produkte mit möglichst geringer Auswirkung auf die Umwelt sowie durch das Erzielen von Energieeinsparungen und die Reduzierung des Ressourceneinsatzes in Komponenten leisten, in die Halbleiter und Festplattenlaufwerke (HDD) verbaut werden.

1.    Konformität und Nachhaltigkeit
1.    Die Toshiba Electronics Europe GmbH verpflichtet sich, alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen, bestätigte Branchenrichtlinien und eigene Standards zum Umweltschutz einzuhalten.
2.    Toshiba Electronics Europe GmbH arbeitet kontinuierlich unter Zuhilfenahme von internen Audits und Reviews an der Verbesserung und Implementierung von Umweltmanagementsystemen, um den Einfluss auf die Umwelt zu senken und zu verbessern.
2.    Ausführung
Die Toshiba Electronics Europe GmbH ist bestrebt, die Umweltaspekte ihrer Geschäftsaktivitäten, auch im Hinblick auf die Biodiversität, einschätzen zu können. Die Toshiba Electronics Europe GmbH ist bestrebt, Ziele zur Reduzierung der Umweltauswirkung, zur Vermeidung von Umweltbelastungen und zur Entwicklung energiesparender Technologien aufzustellen und proaktiv Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen, darunter folgende:
1.      Die Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Group ist bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt, beispielsweise im Hinblick auf die globale Erwärmung, zu reduzieren, und wird diesbezüglich unterstützt, entsprechend umweltfreundliche Halbleiter und Festplattenspeicher (HDD) zu entwickeln und bereitzustellen.

2.      Die Freigabe von Informationen für Halbleiter und Festplattenspeicher (HDD) aus einer energieökonomischen Sicht via Public Relations, Ausstellungen und Massenmedien sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Communities und der Gesellschaft im großen Maßstab schafft gegenseitiges Verständnis unter den Interessenvertretern.

3.     Toshiba Electronics Europe GmbH ist bestrebt, das ökologische Bewusstsein von Mitarbeitern im Hinblick auf das Umweltmanagement zu stärken und Umweltbelange bei Geschäftsaktivitäten und -prozessen zu berücksichtigen.
 

Die Toshiba Electronics Europe GmbH präsentiert diese Umweltbestimmungen der Öffentlichkeit und fördert das Bewusstsein für diese Umweltbestimmungen und für das eigene Geschäft entsprechend dieser Erklärung.

22 Februar 2019
Tomoaki Kumagai
President, Toshiba Electronics Europe GmbH

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.