Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Nutzungsbedingungen – Rechtliche Hinweise

DURCH DIE VERWENDUNG DIESER WEBSITE STIMMEN SIE DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU. SOLLTEN SIE DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIESE WEBSITE NICHT.

Inhalte der Website

Das Material, das auf dieser Website verfügbar ist, einschließlich des Materials in verlinkten Websites, auf das von dieser Website aus direkt oder indirekt zugegriffen werden kann, wird zur Verfügung gestellt „so wie es ist“ ohne jegliche Mängelgewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich aber nicht beschränkt auf alle stillschweigenden Gewährleistungen im Hinblick auf Vermarktungsfähigkeit, Tauglichkeit für eine bestimmte Verwendung, Titel oder Nicht-Patentsverletzung. Wir garantieren nicht, dass das Material fehlerfrei oder frei von Viren, verleumderischen, anstößigen oder sonstigen schädlichen Inhalten ist. Sie übernehmen die gesamten Kosten aller notwendigen Dienstleistungen, Reparaturen oder Korrekturen. Diese Website beinhaltet möglicherweise auch Veröffentlichung mit technischen Ungenauigkeiten oder typographischen Fehlern, die nach eigenem Ermessen von Toshiba korrigiert werden, wenn sie entdeckt werden. Zusätzlich werden von Zeit zu Zeit Änderungen an den Informationen vorgenommen, die in den Druckversionen solcher Veröffentlichungen enthalten sind. Diese Korrekturen und Änderungen werden möglicherweise früher oder später in diese Website eingearbeitet.

Links zu Websites

Die von verlinkten Seiten aus zugänglichen Materialien werden nicht von uns gepflegt und wir übernehmen daher keine Verantwortung für die Inhalte. Verweise auf verlinkte Websites oder ein bestimmtes Produkt oder einen Service stellen in keinster Weise eine Befürwortung unsererseits dar und Sie übernehmen das Risiko für die entsprechende Verwendung.

Haftung

Unter keinen Umständen übernehmen wir, unsere Partner, Angestellten, Vertreter oder Lieferanten die Haftung für Schäden, einschließlich aber nicht beschränkt auf Strafschadensersatz, Folgeschäden, direkte, indirekte, beiläufig entstandene oder besondere Schäden (einschließlich aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, entgangene Einkünfte oder ähnliche wirtschaftliche Verluste), egal ob aus Vertrag, unerlaubten Handlungen oder anderen Gründen, die aus der Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des Materials entstehen, das auf dieser Website oder verlinkten Websites verfügbar ist, auch wenn wir auf die Möglichkeit des Eintretens aufmerksam gemacht werden. Ebenfalls übernehmen wir keine Haftung für Ansprüche Dritter.

Persönlicher Gebrauch

Sie stimmen zu, dass Sie diese Website nur zu legalen Zwecken verwenden. Sie können eine Kopie der Informationen, die Sie auf dieser Website finden, auf einen einzelnen Computer ausschließlich für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Verwendung herunterladen. Sie dürfen urheberrechtlich geschütztes Material, das auf dieser Website verfügbar ist, nicht kopieren, verwenden, verändern, übertragen, verteilen, rekonstruieren oder in anderer Weise missbräuchlich verwenden, außer wenn dies ausdrücklich von den betreffenden Eigentümern erlaubt wurde. Die Verwendung jeglicher Software, die von dieser Website heruntergeladen werden kann, wird durch die Bedingungen der jeweiligen Lizenzvereinbarung bestimmt, die der Software beiliegt. Alle Markenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen auf dieser Website sind Marken der jeweiligen Eigentümer und jegliche nicht autorisierte Verwendung ist strikt untersagt.

Schadensersatz

Sie stimmen zu, uns zu verteidigen, schadlos zu halten und uns und unsere Partner freizustellen von und gegen jegliche Forderungen, Verluste, Haftungen, Schadensersatzansprüche und Ausgaben (einschließlich Anwaltsgebühren), die aus Ihrer Verwendung dieser Website entstehen.

Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen sollen in Übereinstimmung mit den Gesetzen von Deutschland bestimmt werden. Als Gerichtsstand wird Düsseldorf vereinbart.

Schutz personenbezogener Daten

Sämtliche an diese Website übertragene Materialien und deren Copyright gehen in das Eigentum von Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation über. Diese Website ist kein gesichertes System. Ihr Datenschutz kann nicht garantiert werden. Sie sollten nicht fortfahren, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten auf Computern der Toshiba-Gruppe gespeichert werden. Von Ihnen angegebene personenbezogene Daten werden innerhalb der Toshiba-Gruppe gespeichert. Sie werden nur in so weit an Unternehmen der Toshiba-Gruppe oder an dritte Vertragspartner übermittelt, wie es nötig ist, um von Ihnen eingereichte Anfragen oder Kommentare zu verarbeiten. Toshiba stellt diese Informationen keinen Dritten zu Marketingzwecken zu Verfügung.

Urheberrecht und Marken

Die Materialien unterliegen dem Urheberrecht und werden von weltweiten Urheberrechtsgesetzen und Vertragsbestimmungen geschützt. Logos, Grafiken, Texte, Töne oder Bilder von dieser Website dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Toshiba kopiert, reproduziert, geändert, veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, übertragen oder verteilt werden. Soweit hier nicht anders ausdrücklich angegeben, gewährt Toshiba Ihnen weder direktes noch indirektes Recht an irgendwelchen Patenten, Copyrights, Marken oder Handelsgeheimnissen.

Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server, Office und BackOffice sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
Intel und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA.

Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Unternehmensnamen können Marken und/oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht von Toshiba Electronics Europe GmbH 2010.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.