Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Roadmap und Systemorganisationen: Visconti™ Familie

Roadmap

Toshiba entwickelt schon seit den neunziger Jahren Bilderkennungsprozessoren und hat 2001 einen Testchip veröffentlicht. Nach der Vornahme einiger weiterer Verbesserungen haben wir 2003 unser Produkt der ersten Generation, den Visconti™ (T5BG3XBG), eingeführt. Seit 2004 wird das Produkt für Fahrerassistenzsysteme, Überwachungskameras und andere Anwendungen serienmäßig hergestellt.
2011 hat Toshiba die Visconti2 veröffentlicht, die nicht nur verschiedene für die Personenerkennung optimierte Bildverarbeitungsbeschleuniger, sondern auch eine neue Erweiterung umfasst, die die Verwendung von Farbkameras ermöglicht, mit denen sowohl Farben als auch die Helligkeit erkannt werden können. Zwei Jahre später, 2013, hat Toshiba die Visconti3 (TMPV752-Serie) eingeführt, die zwei Instanzen des ARM® Cortex®-A9 MP Core mit Gleitkommaeinheiten mit einfacher und doppelter Genauigkeit umfasst.

This is a roadmap of the TMPV75 and TMPV76 series of image recognition processors.

Im November 2014 hat Toshiba die Visconti4 vorgestellt, die die herausragende Bilderkennungsleistung bietet, die für ADAS-Anwendungen der nächsten Generation erforderlich ist. Durch die Nutzung von Musterkennung anhand von Bildinformationen zur Leuchtdichte und Farbe sorgt die Visconti4 für eine deutlich bessere Bilderkennung bei Dunkelheit. Zudem ermöglicht die Visconti4 3D-Rekonstruktionen mithilfe des Eingabestroms einer monokularen Kamera und die Erkennung von stillstehenden Objekten auf der Straßenoberfläche.

This is a roadmap of the Advanced Driver Assistance Systems and Euro NCAP Requirements.

Produktliste

Produktportfolio (Parametrische Suche)
Sehen Sie sich die Produktliste an Bilderkennungsprozessoren an, um Produkte zu finden, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen.

Grundlegende Systemorganisationen

(1) Visconti4 TMPV7608XBG

This is the basic system configuration example of image recognition processor (TMPV7608XBG).

* Die Videoeingangsschnittstelle des TMPV7608XBG verfügt über einen 4-von-8-Videoschalter.

(2) Visconti3 TMPV7528XBG

This is the basic system configuration example of image recognition processor (TMPV7528XBG).

(3) Visconti2 TMPV7506XBG

This is the basic system configuration example of image recognition processor (TMPV7506XBG).

(4) Visconti2 TMPV7502XBG

This is the basic system configuration example of image recognition processor (TMPV7502XBG).

* MIPI ist eine eingetragene Marke der MIPI Alliance.

* Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

* Red Hat und Enterprise Linux sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern.

* HDMI ist eine Marke oder eingetragene Marke von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

* MediaLB und MOST sind eingetragene Marken von Microchip Technology Inc. in den USA und anderen Ländern.

* ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in den USA und/oder andernorts.

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.