Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Informationen zum Oszillatorhersteller

Für Oszillatorschaltkreis-Design verwendete Oszillatoren

Informationen zur Bewertung der Zielprodukte finden Sie auf den nachfolgenden Websites der Oszillatorhersteller.
Es wird empfohlen, sich vor der Verwendung eines auf dem Substrat montierten Oszillators an den Oszillatorhersteller zu wenden, um Informationen zur Bewertung des Oszillators zu erhalten.

Empfohlener Keramikoszillator

Murata Manufacturing Co., Ltd.   http://www.murata.com/en-global

Empfohlener Quarzoszillator

KYOCERA Corporation   http://global.kyocera.com/

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.