Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kompatibilitätsinformation

Überblick

Drittanbieter von Lösungen haben Kompatibilitätstest bei den Festplatten (HDD) von Toshiba durchgeführt, um die Kompatibilität zwischen Toshiba-Speicherprodukten und Lösungen, wie z. B. Host-Bus-Adaptern, Controller-Karten, Gehäusen und Systemen, zu gewährleisten.  Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation mit seinen Tochtergesellschaften („Toshiba“) übernimmt keine konkludente oder anderweitige Gewährleistung und keinerlei Haftung hinsichtlich der Kompatibilität, Leistung oder Zuverlässigkeit seiner Festplatten bei Verwendung in Lösungen von Drittanbietern. Toshiba empfiehlt die Nutzung der aktuellsten veröffentlichten Firmware-Version.

Drittanbieter von Lösungen

Die unten stehende Liste ist alphabetisch.

A






C


I



N



S

T

Kompatibilitätsrichtlinien1

Enterprise Performance HDD

  • AL14SXB**E*-Serie
  • AL13SXB**E*-Serie
  • AL13SXB**0N-Serie
  • AL14SEB**E*-Serie
  • AL14SEB***N-Serie

Enterprise Capacity HDD

  • MG06ACA**** Serie
  • MG05ACA800* Serie
  • MG04SCA**E*-Serie
  • MG04SCA**EN-Serie
  • MG04SCA**0*-Serie
  • MG04ACA**** Serie
  • MG04ACA***N-Serie

1) Die jeweiligen Spezifikationen beziehen sich auf die einzelnen Toshiba HDD-Serien. Bitte beachten Sie jedoch, dass Drittanbieter von Lösungen nicht alle Produkte einer bestimmten Serie bewertet haben, sondern nur einzelne Produkte einer jeweiligen Serie.

Wenden Sie sich an Toshiba bezüglich der Kompatibilität

Neben den oben aufgeführten Informationen zu Kompatibilitätstests von Drittanbietern von Lösungen führt Toshiba Interoperabilitätstests zwischen Speicherprodukten von Toshiba und Produkten und Systemen von OEM-Kunden durch und unterstützt sie. Die kann Folgendes umfassen; 1) Unterstützung bei der Durchführung von gemeinsamen Qualifikationstests von individuellen Kundenanforderungen, 2) Durchführung von Problemnachstellungen und -lösungen entsprechender Probleme in Komplettsystemen, 3) Durchführung von Kompatibilitätstests neuer Toshiba-Produkte und neuer Firmware-Versionen und 4) Durchführung von Benchmark-Tests zur Gewährleistung hochwertiger Qualität und Leistung.
Ferner ist Toshiba in mehreren Normungsausschüssen vertreten und entwickelt die Speicherprodukte so, dass sie in Kombination mit Branchen-Standardhardware und -software funktionieren.
Kunden von Toshiba-OEMs und -Distributoren wenden sich bitte an Ihren Toshiba-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Hinweise:

Die folgenden Hinweise dienen ausschließlich Informationszwecken und befassen sich speziell mit der Tatsache, dass individuelle Bestimmungen, Marken und/oder Logos, die in dieser Kommunikation verwendet werden, dem Eigentumsvorbehalt, Eigentumsrecht und/oder Urheberrecht dritter Parteien unterliegen. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Bestimmungen, Marken und/oder Logos in einzelnen Ländern und/oder Regionen dem Markenschutz unterliegen können, auch wenn dies nachfolgend nicht ausdrücklich erwähnt wird.

  • AIC und das AIC-Logo sind die Marken der AIC Inc.
  • ATTO und das ATTO-Logo sind die Marken der ATTO Technology Inc.
  • CLOUDIAN und das CLOUDIAN-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Cloudian Holdings, Inc.
  • Infortrend und das Infortrend-Logo sind Marken der Infortrend Technology Inc.
  • NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.
  • Supermicro und das Supermicro-Logo sind die Marken der Super Micro Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.
  • TYAN und das TYAN-Logo sind eingetragene Marken der MiTAC International Corporation.

Firmware- und Kompatibilitätstests

  • Interoperabilitätstests
  • Gemeinsame Qualifikationstests
  • Problemlösung
  • Firmwarekompatibilität
  • Lösungsentwicklung
  • Co-Marketing-Möglichkeiten

Überblick

Das Toshiba-Testlabor führt Interoperabilitätstests durch und unterstützt sie, um die Kompatibilität zwischen Speicherprodukte von Toshiba mit Produkten von externen Partnern, wie z. B. Host-Bus-Adaptern, Controller-Karten, Gehäusen und Systemen.

Toshiba ist in mehreren Normungsausschüssen vertreten und entwickelt die Speicherprodukte so, dass sie in Kombination mit Branchen-Standardhardware und -software funktionieren, die möglicherweise nicht im Toshiba-Testlabor getestet wurden.

Zusätzliche Lab Services

Zusätzlich zu Interoperabilitätstests bietet das Toshiba-Labor außerdem folgende Dienstleistungen an:

  • Unterstützung bei der Durchführung von gemeinsamen Qualifikationstests von individuellen Kundenanforderungen
  • Durchführung von Problemnachstellungen und -lösungen entsprechender Probleme in Komplettsystemen
  • Durchführung von Kompatibilitätstests neuer Toshiba-Produkte und neuer Firmware-Versionen
  • Durchführung von Benchmark-Tests zur Gewährleistung hochwertiger Qualität und Leistung

Laborpartner von Toshiba

Kompatibilitätsrichtlinien

Toshiba-Testlabor kontaktieren Mehr

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.