Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Mains libres

Les appareils d'information mobiles sont aujourd'hui très répandus, tandis que les produits d'information pour voitures sont sans cesse plus performants. Ces équipements offrent une multitude d'informations et d'options améliorant le confort du conducteur. Cependant, leur utilisation en conduisant n'est pas sans danger et la sécurité ne doit pas être perdue de vue.

Les IHD Bluetooth® Toshiba pour systèmes audio et de navigation offrent une meilleure connectivité avec les téléphones portables. En outre, un processeur embarqué très performant dans une IHD Bluetooth associé à divers middleware permet de bénéficier du confort d'un système mains libres et de la diffusion audio en continu et sans fil.

Systèmes mains libres Bluetooth

Solutions frontales Bluetooth

Il est possible de créer un système mains libres Bluetooth en connectant un DSP externe au CI Bluetooth TC35661. Le processeur ARM® ARM7™ intégré assure l'appariement via la connexion Bluetooth avec un téléphone portable, et transmet les signaux vocaux des appels téléphoniques.
Le processeur ARM7™ échange les données vocales avec le DSP externe via une interface I2S, laquelle supprime l'écho et atténue le bruit pour les appels téléphoniques mains libres en voiture.

This is the system block diagram of using the TC35661.

* ARM, ARM7 et ARM9 sont des marques déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) en UE et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

* La marque Bluetooth appartient à Bluetooth SIG, Inc. et exploitée sous licence par Toshiba Corporation.

* Les noms de système et de produit mentionnés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.