Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Les nouveaux CI Toshiba pour dispositifs Bluetooth® intelligents offrent la plus faible consommation de courant du marché, plus une sécurité améliorée

31 Mai 2017

Support des communications sans fil sécurisées pour les produits IoT allant des wearables de santé aux capteurs distants à pile

Toshiba Electronics Europe a annoncé le lancement de deux nouveaux CI, les TC3567CFSG et TC3567DFSG. Les derniers-nés de la gamme de dispositifs hautes-performances de la société supportant les transmissions Bluetooth® Low Energy[3] ver.4.2, offrent la même consommation de courant record[1] que les produits précédents[2], tout en offrant aussi davantage de sécurité.

Les deux CI présentent une consommation de courant crête de seulement 3.3 mA sous 3V en mode transmission, grâce à l'utilisation d'un convertisseur DC-DC haut-rendement et à une conception propriétaire basse-consommation extrêmement efficace. D'un point de vue sécurité, ils sont capables de produire un nombre aléatoire de 32 octets maximum, grâce à un générateur de nombre aléatoire. Cette fonction permet de renforcer la protection des données des applications IoT.

Le TC3567CFSG intègre une ROM Flash de 128 Ko pour stocker les programmes utilisateur ou d’autres types de données en fonctionnement autonome, et peut aussi exécuter des applications jusqu’à 50 Ko. Comme avec les produits précédents, l'intégration d'un circuit d’adaptation RF et de condensateurs de charge de quartz à des fins de synchronisation, permet de réduire le nombre de composants externes sur la carte, en ne nécessitant que sept composants périphériques. Ceci contribue à réduire les coûts de nomenclature et la place occupée sur la carte.

Étant donné que le TC3567DFSG ne dispose d’aucune ROM flash intégrée, il peut se satisfaire de budgets énergétiques encore plus serrés. Cela signifie qu'il peut fonctionner pendant plus longtemps dans le cas d’applications alimentées par de petites piles bouton. Par exemple, grâce à une simple pile bouton CR2032, ce CI est capable d’alimenter une balise pendant plus de deux ans[4].

Ces nouveaux CI facilitent l'adoption de Bluetooth® LE dans les produits IoT nécessitant un niveau de sécurité élevé, notamment les dispositifs wearables pour applications de santé ou les petits dispositifs sophistiqués utilisant des piles bouton, comme des capteurs ou des jouets. Ils permettront aux fabricants d’appareils d’optimiser la valeur produit.

Des échantillons des deux dispositifs sont disponibles dès maintenant.

Notes :

[1] Produits avec mêmes valeurs nominales, au 31 mai 2017. Enquête Toshiba.

[2] Comparé au "TC35678FSG  de Toshiba

[3] Technologie de transmission basse-consommation définie dans Bluetooth® ver. 4,2.

[4] La durée de vie de la batterie dépend de la fréquence de transmission des balises.

* Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Toshiba est sous licence. Les autres marques et marques commerciales citées appartient à leurs propriétaires respectifs.

* ARM et Cortex sont des marques commerciales déposées d'ARM Limited (ou de ses filiales) dans l'UE et/ou dans d’autres pays.

TC3567CFSG Plus

TC3567DFSG Plus

News Links

            

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.