Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Vivavoce

I prodotti informatici automotive hanno prestazioni più elevate, e i dispositivi di informazione mobili sono popolari nel mercato. Questi dispositivi forniscono varie informazioni e il comfort al conducente dell'auto. D'altra parte, il conducente ha alcune limitazioni nella gestione di questi dispositivi nel veicolo e occorre tener conto della sicurezza.

Gli LSI Toshiba Bluetooth ® per car audio e navigazione sono in grado di fornire una connettività superiore con i telefoni cellulari. E inoltre, il processore su chip LSI Bluetooth ad alte prestazioni con vari middleware è in grado di fornire un comodo sistema vivavoce e la funzione di streaming audio wireless.

Sistemi vivavoce Bluetooth

Soluzioni Frontend Bluetooth

Collegando un DSP esterno a un IC Bluetooth TC35661 è possibile realizzare un sistema Bluetooth vivavoce. Il processore integrato ARM® ARM7™ controlla l’accoppiamento Bluetooth con un telefono cellulare, e invia e riceve i segnali vocali per le chiamate telefoniche.
Il processore ARM7™ passa i dati vocali al/dal DSP esterno tramite un’interfaccia I2S, la quale, a sua volta, provvede alla cancellazione dell’eco (CE) e alla riduzione del rumore (NR) per consentire le chiamate in vivavoce, all’interno della vettura.

This is the system block diagram of using the TC35661.

* ARM, ARM7 and ARM9 sono marchi registrati di ARM Limited (o delle sue filiali) nell'Unione europea e/o altrove. Tutti i diritti riservati.

* Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e concesso in licenza a Toshiba Corporation.

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.