Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Frigoriferi

icon_refrigerator

Poiché frigoriferi funzionano continuamente, è importante ridurre i loro consumi energetici. Allo stesso tempo, il mercato chiede un maggior spazio interno, rendendo necessario l'uso di isolanti termici sottili e motori più piccoli. Poiché i frigoriferi vengono impiegati nelle case, è necessario migliorare l'efficienza del motore, anche a bassa velocità, al fine di ridurre il rumore acustico e la vibrazione. Un inverter controlla un compressore. Vari sensori e un microcontrollore lavorano in tandem per regolare la temperatura e l'umidità. Il circuito di gestione del compressore è composto da IGBT o MOSFET di potenza (PWMOSFETs). Vengono impiegati IC o IGBT nel circuito di alimentazione per il rifasamento (PFC - Power Factor Correction), per mantenere le armoniche della corrente di ingresso al di sotto del limite IEC.

Refrigerators Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Refrigerators Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Prodotti consigliati

**: In fase di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.