Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Dispositivi indossabili

Creare oggetti di uso quotidiano più intelligenti

Wearable Devices: Making Everyday Items Smart

La tecnologia indossabile Smart sta entrando rapidamente a far parte della vita quotidiana.  Orologi, occhiali, monitor di attività e molti altri oggetti indossabili hanno avuto un'iniezione di tecnologia.
 
Il contatto costante con il corpo rende i dispositivi indossabili particolarmente adatti alle applicazioni mediche e sportive.  I dispositivi per misurare le prestazioni del corpo possono aiutare ad ottenere il massimo dagli allenamenti e a monitorare i segni vitali del corpo, fornendo parametri utili ai medici in fase di diagnosi e trattamento. Aumentare la realtà con gli occhiali intelligenti può offrire una ricchezza di informazioni aggiuntive quali informazioni locali, visite guidate a luoghi speciali, istruzioni di navigazione: le possibilità sono infinite.
 
Le innovazioni nei semiconduttori pongono i prodotti Toshiba al cuore della tecnologia dei dispositivi indossabili.  L'eccellenza di Toshiba nelle più disparate, quali MCU di bassa potenza, integrazione RF, integrazione dei sensori, connettività wireless, ricarica wireless e memorie ad alta densità vi permetterà di proporre innovazioni altamente ottimizzate che non si protrà fare a meno di indossare.

Prodotti per dispositivi indossabili

ApP Lite™ TZ1200 Applications (Video)

Playback Audio/Video

Memorizza e riproduci file multimediali di grandi dimensioni rapidamente con la memoria eMCP o e•MMC™.  Assemblata con l'innovativa tecnologia chip-stacking 3D, la memoria MCP offre una combinazione personalizzabile di NAND Flash, DDR-RAM a basso consumo e un controller NAND in un unico package piccolo e sottile. La memoria e•MMC™ offre anche NAND Flash e un controller NAND in un unico package. Entrambe le soluzioni di memoria offrono elevate capacità, per soddisfare le esigenze dei dispositivi multimediali moderni.

Audio/Video Playback Block Diagram

Tracking per attività e salute

Dall'ottimizzazione dell'allenamento all'attenzione verso il proprio cuore, attraverso il contatto con i dispositivi per le attività e la salute, si possono monitorare i parametri vitali. Toshiba’s ApPLite™ TZ1001 è dotato di una MCU a prestazioni elevate per elaborare l'input da più sensori, un accelerometro per misurare il movimento, 8Mbit di memoria flash NOR per memorizzare le informazioni, e una circuiteria RF e un controller Bluetooth® Low Energy che supporta la comunicazione wireless a basso consumo. Tutto in un unico chip, per ridurre il numero dei componenti e semplificare la progettazione.

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™

Registrazione video/Lifelogging

Cattura i momenti memorabili in video di alta qualità, ad alta velocità con i sensori CMOS Toshiba. Il nuovo CMOS T4KA7 20 megapixel (MP) 1,12-micron CMOS offre una risoluzione di 1080p e impiega la tecnologia del circuito ad alta velocità per l'acquisizione di immagini a risoluzione piena a frame rate di 22 fotogrammi al secondo (fps). Con un'altezza ottica di 1/2,4 pollici, il sensore T4KA7sensore permette lo sviluppo di moduli fotocamera con altezza in Z di 6mm o meno, per consentire la progettazione di dispositivi ultrasottili e ultraleggeri. T4K82 permette di registrare video full HD a 240 frame equivalenti al secondo (fps), mentre la tecnologia Toshiba 'Bright Mode' aumenta la luminosità dell'immagine di fino a 4 volte. Di conseguenza, il sensore consente la realizzazione di dispositivi con funzioni di imaging estese, come la riproduzione slow motion fluida e lo scatto continuo ad alta velocità.
 
Archivia bellissimi video utilizzando la memoria eMCP o ?MMC? e condividi le tue esperienze. TransferJet™ di Toshiba L'IC consente il trasferimento di dati punto-punto ad alta velocità per condividere i tuoi video in modalità wireless in un batter d'occhio. Un dispositivo di lifelogging può essere direttamente connesso a internet tramite l'IC Wi-Fi Toshiba o indirettamente tramite uno Smartphone e il controller Bluetooth Low Energy Toshiba.

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

Resistenza ambientale

Sigillare un dispositivo per tenere fuori acqua, sporco o polvere diventa una sfida di progettazione quando deve essere collegato per trasferimento dati o la ricarica. Il chipset di Toshiba per la ricarica wireless consente di creare un dispositivo sigillabile, eliminando la necessità di batterie sostituibili o un foro nella custodia per la connessione all'alimentazione. Il chipset di ricezione e di trasmissione di energia Toshiba consente la ricarica veloce wireless e supporta il trasferimento di 5 watt. Tra le funzioni, una rigorosa rilevazione di corpi estranei (DOM) e un controller logico digitale integrato che riduce il numero dei componenti e riduce al minimo la complessità di progettazione.
 
I file di grandi dimensioni possono essere trasferiti da e verso un dispositivo sigillato in modo sicuro e in modalità wireless, grazie alla tecnologia TransferJet™ a ultra-alta velocità. Altri dispositivi, come laptop, tablet o cuffie, possono comunicare con il dispositivo in modalità wireless grazie al Controller Bluetooth Low Energy Toshiba.

Environmental Resistance Block Diagram

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui dispositivi indossabili Toshiba si prega di contattarci

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.