Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ハンズフリー

車載情報機器の高機能化、モバイル情報機器の普及は運転者に運転以外の操作負荷をもたらし、安全面で課題となっています。カーオーディオ/カーナビ用Bluetooth®LSIは、Bluetooth無線通信による携帯電話との高い接続性を実現するとともに、多様なミドルウェアを内蔵プロセッサで実行することで、ハンズフリー通信機能、オーディオ機能と高度な音声インタフェース機能を統合することができます。

Bluetoothハンズフリーシステム

Bluetooth フロントエンド ソリューション

Bluetooth IC : TC35661は外部にDSPを接続することでBluetoothハンズフリーシステムを構成できます。内蔵のArm® Arm7™は携帯電話とのBluetooth接続を制御し、通話音声を送受信します。
音声データは、I2Sインタフェースを介し外部のDSPに受け渡しされ、DSPで実行されるエコーキャンセル・ノイズリダクション(EC/NR)機能により車室内エコーを除去し、ハンズフリー通話を提供できます。

これは、TC35655IXBGを用いたシステムブロック図です。

Bluetoothコンプリート ソリューション

Arm® Arm7™プロセッサに加えてDSPコアを搭載したTC35668を用いたシステムです。
Bluetooth通信制御に加えて、内蔵DSPによりエコーキャンセラ/ノイズリダクション、オーディオデコードなどの処理を実行できます。外部にCODEC-ICを接続すれば、ホストプロセッサからの簡単な制御でBluetoothハンズフリー通話、Bluetooth楽曲再生などが可能です。

これは、TC31299IXBG、TC35658IXBGを用いたシステムブロック図です。

※Armは、Arm LimitedのUSおよびその他の国における登録商標です。Arm7は、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における商標です。

※Bluetoothは、その商標権者が所有しており、当社がライセンスに基づき使用しています。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。