Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

共振ハーフブリッジ型AC-DC電源

共振ハーフブリッジ型は、比較的大容量の電源に向いており150W~1.6KWクラスの電源に最適な回路方式です。共振回路によりZVSで動作するため、非常に高い効率を実現できます。また、通常の500V~600VのMOSFETも使用できますが、MOSFETのボディーダイオードに回生電流が流れることによるリカバリ損失が発生する場合にはボディーダイオードの逆回復時間(trr)を改善したハイスピードダイオード(HSD)製品も幅広くラインアップされています。

ブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

共振ハーフブリッジ型AC-DC電源の回路例

ブロッキング用ダイオード PFC用MOSFET PFC制御IC メインスイッチ用MOSFET フォトカプラ ゲートドライバ 整流用MOSFET Oring用MOSFET

ドキュメント

ホワイトペーパー

Catalog
資料名 概要 発行年月
製品特長、従来品からの改善点 2017年9月
  • DTMOS応用(ノイズ改善)
ノイズ発生メカニズム解析、ノイズ改善手法紹介 coming soon

アプリケーションノート

Application note
資料名 概要 発行年月
ディスクリート半導体のシミュレーションによるチップ温度低減施策について説明します。 2018年1月
MOSFET のドレイン - ソース間の dv / dt が大きいことが問題を引き起こすことがあります。 この現象の発生要因とその対策について説明します。 2017年12月
アバランシェ現象のメカニズム、その定義、およびそれに対する対策について説明します。 2017年12月
ディスクリート半導体のチップ温度低減施策について説明します。 2017年12月
ディスクリート半導体の温度の算出方法について説明します。 2017年12月
MOSFET の安全動作領域の温度ディレーティング方法について説明します。 2017年12月
MOSFETのドレイン - ソース間に急激に上昇する電圧が印加されると、MOSFETが誤動作してオンする場合があり、そのメカニズムとその対策について説明します。 2017年12月
MOSFETをスイッチング用途として使用する場合の発振現象のメカニズムについて説明します。 2017年11月
MOSFET並列接続時の電流アンバランスと寄生発振のメカニズムについて説明します。 2017年11月
MOSFETをスイッチング用途で使用する際のゲート駆動回路設計の考え方、駆動回路例について説明します。 2017年11月
パワーMOSFETのプレーナー型、トレンチ型およびスーパージャンクション型について説明します。 2017年2月
パワーMOSFET の絶対最大定格項目および熱抵抗、安全動作領域について説明します。 2016年11月
データシート記載の各電気的特性について説明します。 2016年11月
パワーMOSFETの選び方、温度特性、配線の影響や寄生発振、アバランシェ耐量、スナバ回路等を説明します。 2016年11月
放熱等価回路・チャネル温度の計算例、放熱器を取り付ける場合の注意事項を説明します。 2016年11月

動画


  • 回路概要

    2個のトランジスタを交互にONさせる方式でトランスの利用効率が高くなります。さらに共振によりスイッチング損失が小さくなります。この為、高い電力変換効率を成し遂げる事が可能です。

    出力容量が大きな電源に適用可能で、150W~1kW未満の電源に使用されます。

    貫通電流防止の為、Q1/Q2のON/OFF時にデッドタイム(両方とも同時にONしない期間)が必要です。

    回路の構成上、偏磁が起こりにくくなっています。

 ※見出しをクリックすると開きます

  • 動作説明

    ① Q1がオン。Lr/L/Crで構成される共振回路に電圧が印加されCrが充電されます。
    この電流がLを通して2次側に伝達されます。この共振電流は徐々に増加していきピークを迎え、
    Crが充電されるにつれLに印加される電圧が減少する事から徐々に減少していきます。
    但し、Lmを通る励磁電流は流れ続けます。

    ② Q1がオフ。励磁電流によりQ1・Q2の寄生容量(Cds1・Cds2)は夫々充電・放電されます。
    その後、Dq2を介して電流が流れます。この為、Vds1はすぐに電圧があがらず、Vds2はすぐに下がりません。

    ③ Vds2の電圧がゼロになった時点でQ2がオン。①で充電されたCrの電荷が放電されます。
    この電流がLを経由して2次側に伝達されます。
    Crの電圧が減少する事からLに印加される電圧が減少する為、電流は徐々に減少していきます。
    但し、Lmを通る励磁電流は流れ続けます。

    ④ Q2がオフ。②と同様にCq1・Cq2は夫々放電・充電されます。

    ① Vds1の電圧がゼロになった時点でQ1がオン。


 ※見出しをクリックすると開きます

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。