Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

SeeQVault™対応microSDメモリカードの新商品発売について

2016年10月20日

iPhone / iPadで録画番組の持ち出しとデータのバックアップ/復元が可能に

SeeQVault対応microSDカードリーダ

当社は、録画したHD画質の動画をメモリカードなどの記録媒体に保存するためのコンテンツ保護技術「SeeQVault™(シー・キュー・ボルト)規格」に対応したmicroSDメモリカードの新商品「MSV-LTAシリーズ」と「MSV-Aシリーズ」を10月22日から発売します。
 

「MSV-LTAシリーズ」は、2015年6月発売のUSB micro-B / USB TYPE-Aコネクタに対応したSeeQVault対応microSDカードリーダを同梱したSeeQVault対応microSDメモリカード「MSV-RWシリーズ」に続き、iPhone / iPad[注1]のLightningコネクタに対応したSeeQVault対応microSDカードリーダ(以下、カードリーダ)とSeeQVault対応microSDカードを同梱しています。
 

本商品を差し込んだカードリーダを、iPhone / iPadに接続することで、SeeQVault対応レグザ(テレビ)/レグザブルーレイ/レグザサーバー[注2]で本商品に記録したHD画質の録画番組をiPhone / iPadで再生することができます[注3]

さらに、カードリーダを介して、(1)iPhone / iPadに保存されている写真、ビデオ、連絡先、カレンダーを本商品に一括バックアップし[注4]、別のiPhone / iPadで一括復元する「一括データバックアップ・復元機能」と(2)本製品とiPhone / iPadの間で任意の写真、音楽、ビデオ、ドキュメントなど[注5]を出し入れ可能にする「ファイルマネージャ機能」を備えることで、データのやり取りをより便利にしたいという要望に応えます[注3]

また、カードリーダを同梱しない、SeeQVault対応microSDカード単体の商品「MSV-Aシリーズ」[注6]も同日発売します。両シリーズ共に、ユーザーが録画用途に応じて選ぶことができるように、16GB、32GB、64GB[注7]の3種類のモデルをラインアップします。

当社は今後も、多種多様なストレージプロダクツの開発を進めることで、顧客ニーズに応える商品を市場に投入していきます。

新商品の概要

MSV-LTAシリーズ
SeeQVault対応microSDHC / microSDXCメモリカード
容量[注7] 16GB 32GB 64GB
型番 MSV-LTA16G MSV-LTA32G MSV-LTA64G
発売予定日 10月22日
価格 オープン
インターフェース SDインターフェース規格 UHS-I[注8]
カード最大速度[注9] 読み出し:40MB/秒、書き込み:13MB/秒
スピードクラス UHSスピードクラス:UHS Speed Class 1
SDスピードクラス:Class 10
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
電源電圧 2.7 – 3.6V
外形寸法 15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.00mm(T)
質量 約0.3g
動作環境 動作確認機器については、当社サイトでご確認ください。
(http://www.toshiba-personalstorage.net/compati/microsd/sqv_microsd_list.htm)
温度:-25~85°C
湿度:30~80%RH(結露しないこと)
主な付属品 SD変換アダプタ ADP-HS02
SeeQVault対応microSDカードリーダ
型番 SDA-L006W
インターフェース iAP2
コネクタ形状 Lightning
電源電圧 バスパワー駆動 (3.3V)
外形寸法 40.7mm (L) × 26.0mm (W) × 7.9mm (T) (連結状態)
質量 約7.3g
MSV-Aシリーズ
SeeQVault対応microSDHC / microSDXCメモリカード
容量[注7] 16GB 32GB 64GB
型番 MSV-A016G MSV-A032G MSV-A064G
発売予定日 10月22日
価格 オープン
インターフェース SDインターフェース規格 UHS-I[注8]
カード最大速度[注9] 読み出し:40MB/秒、書き込み:13MB/秒
スピードクラス UHSスピードクラス:UHS Speed Class 1
SDスピードクラス:Class 10
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
電源電圧 2.7 – 3.6V
外形寸法 15.0mm(L)×11.0mm(W)×1.00mm(T)
質量 約0.3g
動作環境 動作確認機器については、当社サイトでご確認ください。
(http://www.toshiba-personalstorage.net/compati/microsd/sqv_microsd_list.htm)
温度:-25~85°C
湿度:30~80%RH(結露しないこと)
主な付属品 SD変換アダプタ ADP-HS02

新商品の主な特長

1.SeeQVault対応microSDメモリカードで録画番組を持ち出し[注3]
  • SeeQVault対応レグザ(テレビ)/レグザブルーレイ/レグザサーバー[注2]、SeeQVault対応microSDメモリカード(以下、本メモリカード)に地上デジタルテレビ放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送から録画した番組(以下、録画番組)を移動して、iPhone/iPad[注1]で再生可能。
     
  • 複数のiPhone/iPad機器を有する場合、SeeQVault Playerアプリケーションを各々の機器にダウンロードすることにより、 Lightningコネクタに対応した SeeQVault対応microSDカードリーダ(以下、カードリーダ)を接続することで、他のiPhone/iPad機器でも録画番組の再生が可能。
2. データのバックアップ・復元および、ファイルマネージャ機能[注3]
  • カードリーダを介し、iPhone/iPadに保存されている写真、ビデオ、連絡先、カレンダーを一括バックアップ・別のiPhone/iPadで一括復元が可能[注4]
     
  • ファイルマネージャ機能により、本メモリカードを経由して、iPhone/iPadとAndroid端末、PC等のモバイル機器の間で任意の写真、音楽、ビデオ、ドキュメント[注5]を出し入れ可能。

[注1]対応OS、対応機種については、本商品のご購入前に必ず、当社ホームページ(http://www.toshiba-personalstorage.net/product/microsd/sqv3/index_j.htm)でご確認ください。

[注2]SeeQVault対応レグザ(テレビ)/レグザブルーレイ/レグザサーバーについては、本商品のご購入前に必ず、当社ホームページ(http://www.toshiba-personalstorage.net/compati/microsd/sqv_microsd_list.htm)でご確認ください。お使いの機器がmicroSDXC / SDXC に対応しているかどうかは、お使いの機器の取扱説明書等をご確認ください。

[注3]それぞれの機能についてアプリケーションが必要ですので、App Storeからダウンロードしてください。

[注4]大切なデータは他の手段で必ずバックアップを実施してください。

[注5] iPhone/iPadで認識されるファイルフォーマットのみの対応となります。

[注6]64GB商品は、microSDXC / SDXC 非対応機器では使えません。

[注7]本商品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量6の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、16GB商品の場合は約14.4GB、32GB商品の場合は約28.8GB、64GB商品の場合は約57.6GBとなります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

[注8]UHS-I とはさらなる高速対応として規格化されたインターフェースです。スピードクラスについても規定されています。UHS Speed Class1とはUHSインターフェース対応機器で使用したとき、読み書き時のデータ転送速度が最低10MB/秒*です。

*転送速度はSDアソシエーションで規定された条件下で測定した結果を基準としています。読み出し、書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。読み出し/書き込み速度は1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。

[注9]当社の試験環境で特定の条件により得られたカード単体での最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。

*SeeQVault および SeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。

*App Store、iPhone、iPadおよびLightningは、Apple Inc.の商標です。

*Androidは、Google Inc. の商標です。

*その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

新商品のさらに詳しい仕様については下記ホームページをご覧ください。

microSD SeeQvault 64GB

使用シーン1

MSV-LTAシリーズ 64G パッケージ

使用シーン2

お客様からの商品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

Tel: 0120-538106

http://www.toshiba-personalstorage.net/contact/media/index_j.htm

*本資料に掲載されている情報(商品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。