Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

無線LAN搭載SDメモリカード「FlashAir™」の新商品の発売について

2017年6月16日

株式会社 東芝

 ストレージ&デバイスソリューション社

メモリカードとしての基本性能と無線通信性能を大幅に向上させ、64GB大容量モデルも新たに追加

無線LAN搭載SDメモリカード「FlashAir™」SD-UWAシリーズ(W-04)

当社は、無線LAN通信機能を搭載したSDメモリカード「FlashAir™」の新商品として、メモリカードとしての基本性能および無線通信性能を大幅に向上させ、64GB[注1]の大容量モデルをラインアップに追加した「SD-UWAシリーズ(W-04)」を、6月17日から発売します。新商品は、UHS-Iインターフェースに対応し、4K動画撮影も可能なUHSスピードクラス3、SDスピードクラス10[注2]を実現しました。最大読み出し速度90MB/秒、最大書き込み速度70MB/秒[注3]で高速なデータ転送を可能とします。無線通信性能についても、現行の「SD-WEシリーズ(W-03)」の約2.9倍[注4]の転送速度を実現しました。記憶容量は16GB、32GB、64GBの3種類を用意します。

「FlashAir™」は無線LAN通信機能を搭載したSDメモリカードで、デジタルカメラで撮影した写真やカードに保存されたデータを、その場でスマートフォン・タブレットやPCと共有できるのが特長です。

また新商品は、「Eyefi連動機能」に対応することにより[注5]、これまでデジタルカメラの自動電源停止機能によってデータ転送が中断されていた現象を防ぐことが可能になりました。

新商品の主な仕様

シリーズ名 FlashAir™ 「SD-UWAシリーズ(W-04)」
容量 16GB 32GB 64GB
型番 SD-UWA016G SD-UWA032G SD-UWA064G
発売予定日 6月17日
価格 オープン価格
インターフェース SDインターフェース規格準拠 UHS-I
スピードクラス UHSスピードクラス UHS Speed Class3
SDスピードクラス Class10
無線LAN規格 IEEE802.11b/g/n (2.4GHz SISO, HT20 / HT40)
無線セキュリティ WEP, TKIP, AES(WPA™/WPA2™)

[注1]本商品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用できるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、使用できるメモリ容量(ユーザ領域)は、16GB商品の場合は約14.4GB、32GB商品の場合は約28.8GB、64GB商品の場合は約57.6GB となります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

[注2]SD規格に基づいた、読み出し/書き込みのデータ転送速度を示します。

[注3]1MB/秒を1,000,000バイト/秒として計算しています。最大転送速度は、当社の試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。従来SDインターフェースでの転送速度は、UHS-Ⅰインターフェースに比べ低下します。

[注4]測定値は当社独自で計測したものであり、実際の送信速度を保証するものではありません。使用される機材や環境によって実際の無線送信速度は異なります。

[注5]「Eyefi連動機能」を搭載したデジタルカメラが必要です。電源コントロールに対応したEyefi連動機能搭載カメラで使用すると、データ転送中のカメラの電源停止を防ぐことができます。本機能を使用するためにはFlashAir™設定ソフトウェアで本機能を有効にしてください。

*WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標です。

*その他、本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

関連ホームページ:

*新商品の詳細については下記WEBページをご覧ください。

http://www.toshiba-personalstorage.net/product/flashair/sduwa/index_j.htm

*「FlashAir™」スペシャルサイト:

http://www.flashair.info/

お客様からの商品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

電話でのお問い合わせ(フリーダイヤル):0120-538106

http://www.toshiba-personalstorage.net/contact/media/index_j.htm

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。