Contact us

Whitepapers

東芝デバイス&ストレージ株式会社では、さまざまな技術開発に取り組んでいます。ここではそれらの取り組みや技術成果、市場動向などを紹介していきます。

エネルギー利用率の向上に寄与する半導体デバイスの歩みと今後の動向 詳細

エネルギー利用率の向上に寄与する半導体デバイスの歩みと今後の動向

電力消費量の増大と二酸化炭素(CO2)排出量の増加が、地球規模の課題となっている。電力需要の増加に対応しつつ省エネ化を図ることが求められており、発電から消費に至るまでの全過程で電気エネルギー利用率を向上させることが有効である。
  *「東芝レビュー 72巻5号(2017年11月)」特集1から転載

モバイル機器の高機能化を実現する高性能LDOレギュレーター 詳細

モバイル機器の高機能化を実現する高性能LDOレギュレーター

携帯電話市場は、年間出荷台数が2017年度には18億台を突破すると予測され、スマートフォンは日常生活に欠かせない身近な機器となっている。その原動力は、従来のフィーチャーフォンでは実現し得なかった急速に進む高機能化である。
  *「東芝レビュー 72巻5号(2017年11月)」特集1から転載

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。