本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
許容できる電力は接合温度 Tj で制限されます。
絶対最大定格の接合温度 Tj(max) を超えない範囲で使用する必要があります。
半導体素子に損失が発生すると、接合温度は上昇します。
接合温度上昇分 ΔTj [℃] = 熱抵抗 Rth [℃/W] × 半導体素子での損失 PLoss [W]
接合温度 Tj は、以下式で計算できます。
接合温度 Tj [℃] = 接合温度上昇分 ΔTj [℃] + 周囲温度 Ta [℃]
*バイポーラートランジスター等は接合温度 Tj 、MOSFETはチャネル温度 Tch で表します。
以上より許容できる電力P[W]は以下で表されます。
P[W] = (Tj [℃] - Ta [℃]) / Rth [℃/W]
最大接合温度 Tj(max) 以下でのご使用は可能ですが、劣化、寿命など信頼性との兼ね合いで考えなければなりません。性能などの劣化は接合温度が高くなるにつれて加速されます。
ご使用の機器で長期間安定した性能を継続するためには、最大接合温度 Tj(max)に対しディレーテイングを考慮した設計を行って下さい。
ディレーテイングおよび、接合温度の計算に関しては、以下で説明しております。ご参照ください。
ディレーティングの考え方と方法:取扱い上のご注意とお願い、東芝デバイス&ストレージ株式会社半導体 資料内の付録