放熱器の取り付けで注意すべき点があれば教えてください。

放熱器にはバリや凹凸があったり、取り付け面の大きさや締め付けトルクが適切でない場合などは半導体素子に応力を与え、チップや樹脂の破壊が発生する恐れがあります。また放熱器の平坦度や取り付け方法に注意する必要があります。

以下資料に放熱器の取り付けに関する説明がございますので、参照ください。

*放熱器を取り付けて使用するパッケージの場合、Rth(j-c)を用いることで、より正確な熱計算が可能になります。Rth(j-c)を用いて計算する場合も上述と同様の考え方で求められます。コレクター損失 PC @ Tc = 25 [℃]を使用してください。