本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ショットキーバリアダイオードは原理的に逆回復時間はありません。ただし、寄生容量などによるわずかな逆回復時間があります。
pn接合ダイオードは順方向電圧印加時にp型半導体に少数キャリアーである電子が、n型半導体には正孔が流れ込むことでオンします。このように電子と正孔の両方が動作に寄与することからバイポーラーデバイスと言われます。これに対してショットキーバリアダイオード(SBD)、例えばn型半導体と金属のSBD、では、順方向電圧印加時に多数キャリアーが金属に流れ込みオンします。単一のキャリアーのみが動作に寄与することからユニポーラーデバイスと呼ばれます。
バイポーラーデバイスではオフするために逆バイアスを印加してもすぐにはオフしません。これは拡散により侵入した多数の少数キャリアーが行き場を失い、元のn型(p型)に戻る、または再結合により消滅するのに時間がかかるためです。この間を逆回復時間と呼び、逆電流が流れます。ショットキーバリアダイオードの場合、n型半導体(またはp型半導体)の少数キャリアーは動作に寄与しません。このため逆回復時間が存在しません。ただし、金属と半導体の異種の物質を接合することから、表面リークが大きくなります。このリークを減少させるために、pn接合を用いることがあります。また、これに加えて寄生容量を持つことから、pn接合ダイオードに比較すると微小ですが逆回復時間を持つことがあります。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。