昇圧コンバーターの動作はどのようなものですか?

昇圧コンバーターのイメージ図

昇圧コンバーターは下図に示すようにMOSFETがON時には主にMOSFETに流れる電流がコイルに流れています。この時コイルにはエネルギーが蓄積されます。コイルは電流の変化に対し蓄積されたエネルギーを放出して電流の変化を抑える様に動作します。MOSFETがOFFになった瞬間にコイルに電流が流れなくなりますが、このコイルの性質により電流がダイオードを流れ、コンデンサーが充電される事で入力の電圧を超える電圧が発生します。