LDOのジャンクション温度はどのように求めるのですか?

LDOの最大ジャンクション温度の式

LDOの最大ジャンクション温度は、LDOの消費電力と熱抵抗から、(1)式と(2)式から算出することができます。

例えば、VIN=1.5V、VOUT=1V、IOUT=200mA、IB=20μA、PD=0.6W、Ta=60°CでLDOを使用したときの最大ジャンクション温度は、下記のようになります。

(1)式より、消費電力Pは、

消費電力P

*: 消費電流による損失は非常に小さいため、ここでは省略しています。

(2)式より、最大ジャンクション温度は、

最大ジャンクション温度
回路図

LDOをご使用の際には、十分な温度マージンを考慮した熱設計をお願いします。

以下の資料にもジャンクション温度に関する説明がありますので、ご参照ください。

その他製品:LDOトップページ