低耐圧IPDのアクティブクランプとはどんな機能ですか?

ローサイドスイッチで誘導性負荷を駆動するとき、素子がオフすると逆起エネルギーにより出力端子には高い電圧が印加されます。 このとき、印加されるエネルギーにより素子劣化や破壊が発生する可能性があります。

アクティブクランプ機能とは、ローサイドスイッチがオフした際に発生する逆起エネルギーを、素子で吸収することで回生と素子保護を行う機能です。また、この機能は、逆起エネルギーを電源に回生するフリーホイーリングダイオード(FWD)を削減できるメリットもあります。

アクティブクランプの回路構成
図1. アクティブクランプの回路構成
アクティブクランプ動作説明
回路図
アクティブクランプ動作期間