ロードスイッチICのホールド時間とは何ですか?

ロードスイッチICのホールド時間

ホールド時間 tHDとは、入力電圧印加時のチャタリングなどにより、誤動作を防止するために設定された出力をオンさせるまでの遅延時間です。低電圧誤動作防止電圧以上で、過電圧保護電圧以下の入力電圧を検出すると、IC内部で設定された時間後に出力がオンします。この機能により、入力電圧に依存しない出力電圧の立ち上げ時間を設定することが可能です。

以下の資料にもホールド時間に関する説明がありますので、ご参照ください。

ホールド時間機能内蔵製品のパラメトリックサーチはこちら:

その他ロードスイッチIC製品: