オートセレクションモード/ マニュアルセレクションモードとは何ですか?

オートセレクションモードとマニュアルセレクションモードは、複数の電源系統を選択して切り替えるロードスイッチIC(パワーマルチプレクサー)であるTCK32シリーズに内蔵された機能です。
オートセレクションモードは、2つの電源ラインVINAとVINBに入力された電圧が正常な入力電圧範囲にあるかを判断して自動的に正常な入力電圧を出力する機能です。VINAとVINBに同時に正常な入力電圧が印加された場合には、VINAを優先して出力します。
マニュアルセレクションモードは、VSEL端子に入力される信号により、VINAとVINBを切り替える機能です。

以下の資料にもオートセレクションモード/マニュアルセレクションモードに関する説明がありますので、ご参照ください。

オートセレクション/ マニュアルセレクションモード機能内蔵製品のパラメトリックサーチはこちら:

その他ロードスイッチIC製品: