ブレークビフォーメイク回路とは何ですか?

 ブレークビフォーメイク回路

ブレークビフォーメイク回路とは、ロードスイッチICに内蔵された2つのスイッチが切り替わるときに、1つのスイッチがオフ状態となり、別のスイッチがオンするまで、両方のスイッチが同時にオフさせるための回路です。
この回路により、スイッチが切り替わるときに、2つの電源系統がショートすることを防ぐことができます。

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

アプリケーションノート

製品リスト

製品ページ

その他の情報