低速発振器を使用しない場合の処理方法を教えてください。

回答

XT1端子は入力端子ですので、Low固定(GNDに直接接続可能)、または High 固定(VDDに直接接続可能)にしてください。 XT2端子は出力端子ですのでオープンのままにしてください。
その上で、さらに、発振コントロールレジスター CGOSCCR の ビットを0にして、低速発振器を停止させてください。

(NO.JB9904201 2012/09/11)