16ビットデータバスのマイコンとNORフラッシュとの接続はどのようにすればよいですか?

回答

16ビットデータバスのマイコンと16ビットデータバスのNORフラッシュを接続する際には、以下の点に注意してください。
NORフラッシュのアドレスは1バイト毎に割当てられていますが、0番地、2番地、4番地、・・・と言った様に偶数アドレスのみのアクセスとなりますので、マイコンのアドレスポートA1端子をNORフラッシュのアドレスポートA0端子へ接続となるようにずらして結線してください。
この時マイコンのA0端子は使用しません。

16ビットNORフラッシュとTMP92CF29Aの接続例

◆外部メモリとの接続例
16ビットNORフラッシュとTMP92CF29Aの接続例です。

16ビットNORフラッシュとTMP92CF29Aの接続例

16ビットNORフラッシュとTMPM341FXBGの接続例です。

※マイコンご使用時には、詳細内容を必ずデータシートでご確認ください。

(NO.JB9900401 2011/11/01)