開発環境のテストツールでは動作していたものが、実デバイスでは動作しないのですが・・・。

回答

実際のマイコンで動作しない原因は以下の可能性が考えられます。

  1. マイコンに供給する発振が正しくない。(発振子が無い、発振周波数が動作条件に合っていない、など)
  2. マイコンに正しい電圧が供給されていない。
  3. マイコンの動作モードが正しくない。(TEST端子、AM端子、など)
  4. マイコンに正しくプログラムが書かれていない。

以下の確認を行ってください。

  1. データシートの電気的特性のAC条件に合わせてください。
  2. データシートの電気的特性のDC条件に合わせてください。
  3. プリント配線板の回路を確認してください。
  4. マイコンに書き込みをしているプログラムが正しいか確認してください。

(NO.JD9900901 2011/10/25)