MOSFETを並列に使用する場合、何に注意すればいいですか?

MOSFETを並列に使用する場合、素子のバラツキや基板配置によりスイッチング時に電流のアンバランスが起こります。この電流アンバランスはMOSFETに過大な損失を与えて破壊を招くことがありますので注意してください。

対策としては、以下が考えられます。

  1. 基板レイアウトを対称にする
  2. 単一の放熱板に接続する(放熱条件を同一にする)
  3. 各MOSFETのゲートに直列抵抗を挿入する
  4. 電流アンバランスを加味して電流マージンを大きく確保する


上記を考慮したうえで、実回路上で問題が無いか確認を行って下さい。

以下資料にMOSFETの並列接続に関する説明がございますので、参照ください。
資料名:MOSFET並列接続(パワーMOSFET 寄生発振)