IGBTの応用例を教えてください。

IGBTは高耐圧・大電流の特長を生かし、モーター駆動装置、UPS(Uninterruptible Power Supply:無停電電源装置)、IH(Induction Heating:誘導加熱)調理器などのスイッチング素子用途として使用されています。

図(a)にモーター駆動装置回路例を示します。IGBTはインバーター回路(直流を交流に変換)部分のスイッチング素子として小型から大型モーター駆動まで幅広く使われています。このインバーター用IGBTは、エアコンや冷蔵庫などの家電機器、産業用モーター並びに車載用の主モーター制御などに使用され、高効率化に貢献しています。

図(b)にUPSの回路例を示します。IGBTを使用したUPSは、主に数kVA以上の中・大容量モデルに展開されており高効率・省スペース化に貢献しています。

図(c)にIHの回路例を示します。IHはLC共振現象を利用してゼロ電圧スイッチング(ZVS:Zero Voltage Switching)もしくはゼロ電流スイッチング(ZCS: Zero Current Switching)を行いスイッチング損失が小さくなる反面、共振電圧あるいは共振電流が大きく、IGBTが多く使用されています。具体的には、調理器、炊飯器および電子レンジなどに応用されています。

(a) モーター駆動回路
(a) モーター駆動回路
(b) UPS回路
(b) UPS回路
(c) IH調理器
(c) IH調理器