スレッショルド入力電流とは何ですか?

増幅回路を搭載したICカプラーは入力電流IFがある電流値以上になると出力が反転し、ロジカルな動作をします。出力を反転させるために必要な入力電流のしきい値をスレッショルド入力電流と呼び、IFHL, IFLH等で表します。この値は製品によってバラツキを持ち、このバラツキの最大値を例えばIFHL(Max)で規定しています。実使用におけるIFの設計では、LEDの経年変化、温度、設計マージンも考慮し、IFHL(Max)よりも大きいIF値の設定が必要になります。
当社アプリケーションノート「通信用ICカプラーの基本特性と応用設計」2.3.1項も参照ください。