VCC端子とGND端子の間にバイパスコンデンサーは付ける必要があるのですか?

増幅回路を内蔵したICカプラーの場合には、電源ノイズや負荷のスイッチングによるVCC電圧トランジェントなどにより内部発振する可能性があります。それを防ぎ正常動作させるために出力側のVCCーGND端子間には高周波特性の良い0.1㎌のバイパスコンデンサーを挿入し、かつピンから1cm以内に装着するよう推奨しています。一部ゲート駆動用ICカプラーでは出力電流が大きく変動することに起因する影響を抑えるため1㎌程度のバイパスコンデンサーの装着を推奨しています。詳細は個別データシートをご覧ください。