トライアックカプラーを長期間使用する場合、注意点は何かありますか?

LEDは長時間通電を続けると光出力が徐々に低下していきます。それに伴ってトリガーLED電流IFT値が初期値よりも大きくなります。LED経時変化データを用いて、設計時間経過後でもIFT値以下にならないように初期IF値を設定する必要があります。
詳細は当社アプリケーションノート「トライアックカプラーの基本特性と応用設計」9.1項 入力側LED電流IFの設計方法 を参照ください。