Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

半導体デバイスの電気的破壊

このページは、半導体製品の信頼性情報について説明しています。

[2016年4月現在]

半導体デバイスの天敵:EOSとESD

半導体デバイスを取り扱っているメーカー各社のホームページやデータブックなどを見ますと、いたる所に『静電気に注意』、『静電気対策を』といった文言が記載されています。また、動作電圧や電流の他に『絶対最大定格』として電圧値や電流値が記載されています。

実際に半導体デバイスの市場故障の中で最も多いのが破壊で、中でも電気的な破壊が大部分を占めています。これらの電気的な破壊は、その原因を知り、正しく取り扱うなどの予防により減らすことが可能です。

敵を知る:電気的破壊の2つの主な原因について説明します。

敵を攻略する:電気的破壊の予防方法について説明します。

このページは、半導体製品の信頼性情報について説明しています。

·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。