空気清浄機ではモーターが用いられるシーンが多く、集塵や送風、そして除湿機能が付いている場合にはコンプレッサーがあげられます。かつてはACモーターが使われることがほとんどでしたが、空気清浄機のスリム化・省エネ化が進むにつれて、BLDCモーターが使われるようになりました。BLDCモーターは省エネ、長寿命、低騒音、小型・軽量などの特長があります。BLDCモーター化による省エネ効果は大きく、ACモーターからの置き換えが進み、特に制御性を要求される機能や常時使用し長寿命が求められる部位は、置き換えの主役を担っています。BLDCモーターを高効率で制御するためには、駆動に必要な機能を1パッケージ化したインテリジェントパワーICが適しています。
高耐圧インテリジェントパワーICは、最新の高耐圧微細SOI(Silicon On Insulator)プロセスならびに小型面実装パッケージを採用することで、低スイッチング損失かつ少数の周辺部品により小型・高効率のBLDCモーター駆動を可能にします。