キャンペーン情報
IoT(Internet of Things)は、インターネット経由であらゆる機器の状態をセンシングすることにより、さまざまなシステムの状態を最適に維持するための基礎となるデータの収集に活用されます。特にフロントエンドのエッジノードデバイスとしてのセンサーは、センシングからクラウドへのデータ通信まで行う必要がありますが、商用電源の確保が困難な場所にも設置されることが考えられるため、システムに必要とされるセンサー精度を維持しつつ超低消費電力での動作が求められます。当社はこれらの要求に最適な、低消費電力動作が可能な超低ノイズCMOSオペアンプや、LDOレギュレーターなどのパワーマネージメントICをラインアップしています。また商用電源からの電力供給用のAC-DC電源向けに、最新世代プロセスを採用したMOSFETや、SiCショットキーバリアダイオード、IC出力のフォトカプラーもラインアップしており、さまざまなIoTセンサー機器の高性能化をサポートします。