キャンペーン情報
プログラマブルロジックコントローラー(Programmable Logic Controller:PLC)は、「シーケンス制御」を基に、各種の機械が実行するべき動作を事前に順序付けて記憶させることにより、効率的な機械間の動作を制御する装置です。エレベーターや信号機、自動販売機などの身近な設備、さらには工場の自動化設備、発電所・変電所などまで幅広い分野で使用されています。特に、加工・組立機械の制御に使用した場合には生産効率は格段に向上し、製造現場のファクトリーオートメーション(FA)化に大きく寄与しています。筐体内/制御装置内にかかわらず、PLCは多種類の機械/装置が配置された中に設置される場合がほとんどです。このため、設置スペース削減のためのコンパクト化や発熱の抑制、さらには、周辺の機械/装置の動作により電磁ノイズやサージなどが発生するような環境下においても確実で安定した動作が求められます。当社のMOSFETは最新世代プロセスと高放熱パッケージの組み合わせで、高効率な電源の実現に貢献し、機器の電源回路や出力段に適した性能を有しています。また、過酷な環境下での安定稼働の維持に向けては、当社のフォトカプラー、TVSダイオード(ESD保護用ダイオード) などの各種保護機能を持つ高性能な半導体製品を使用することで課題の解決を図ることができます。