キャンペーン情報
ストレージ市場はHDDとSSDの2分野があり、パソコンにおけるストレージの動向は小型軽量である事、応答速度が速い事、ならびに大容量かつ低コスト化が実現されたことからSSDがその地位を確固たるものにして来ました。今日、5Gネットワークがベースとなる社会が到来し、IoTの普及が加速することで、多種多様の膨大なデータがクラウド上に蓄積されます。取り扱う情報量が飛躍的に増加するにつれて、大容量、高速、高信頼性の記憶装置に対するニーズも飛躍的に高まっており、エンタープライズにおけるストレージも今後SSDの普及が見込まれています。エンタープライズ用途でのストレージは重要なデータを確実に保護しなければならず、ホットプラグ時の外部ESD、異常な入力電圧、過電圧サージから回路を保護することも重要です。当社の高性能な保護機能を持つeFuse ICやTVSダイオード(ESD保護ダイオード)を使用することで、外部からのESD、ノイズならびにホットプラグ時のノイズからシステムを最大限保護することが出来ます。これに加え、常時稼働しているSSDの安定かつ確実な電源供給に重要であるロードスイッチIC、MOSFET、LDOレギュレーターなど高性能な半導体製品を提供することでSSDの小型軽量化、高信頼性、長寿命に貢献しています。