監視カメラは24時間365日常時稼働しなければなりません。そのためには電源を落とすことが出来ませんが、録画ユニットに使われているHDDやSSDは記憶容量に限界があります。記憶容量が限界に近づくと交換を余儀なくされますが、それすら電源を落とすわけにはいきません、すなわちホットスワップか行われることになります。当社のeFuse ICは、ホットスワップによる日常的な電源サージ等が発生する電源ライン保護の保護に役立ちます。eFuse ICは、短絡、過電流、過電圧、突入電流抑制などの各種保護機能を1つのパッケージに搭載し、過電圧や過電流などのサージから機器を保護するのに有効です。eFuse ICはIEC62368-1を取得しております。
代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。
超高速短絡保護回路や過電流、過電圧・突入電流抑制などの堅牢な各種保護機能をワンパッケージで実現しています。