キャンペーン情報
無停電電源装置(UPS)は平常時に商用電力からバッテリーに充電していた電力を、台風や落雷などの自然現象により発生する瞬時電力低下や停電などの電源障害時に供給するために必須の機器です。電源障害が発生すると機器の故障やデータ損失やファイル破壊などを引き起こし、これらの復旧には膨大な時間と費用を要するため、安全なシャットダウン、バックアップや保護を行う最低限の電源供給を行い、損失を回避します。産業向けの大容量タイプは高効率性能が強く要求されます。中小オフィスや家庭向けの小中容量タイプは小型、軽量といった性能も要求されます。当社のMOSFETは最新世代プロセスと高放熱パッケージの組み合わせで、高効率な電源の実現に貢献し、機器の電源回路や出力段に適した性能を有しています。また、過酷な環境下での安定稼働の維持に向けては、当社のフォトカプラーなどの各種保護機能を持つ高性能な半導体製品を使用することで課題の解決を図ることができます。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。