ワイヤレスイヤホン市場は、Bluetooth® 5.0規格に対応し通信速度が向上することでゲームや動画再生時の音声の遅延が改善されたこともあり拡大しています。ワイヤレスイヤホンはバッテリーを内蔵していますが、イヤホンの筐体サイズには実用上の制限がありますので、バッテリーのサイズも小さくなります。この小さなバッテリーで無線通信、オーディオコーデック、スピーカー駆動、ハンズフリー用マイク、さらにはノイズキャンセリング機能用マイクを駆動する必要があります。できるだけ駆動時間は長くしたいところですがバッテリーの大容量化は難しいため、電子回路の省電力化と効率の良いパワーマネージメントを行う必要が出てきます。近年ではトゥルーワイヤレスイヤホンと呼ばれる左右どちらのイヤホンにもケーブルが無い完全分離タイプのワイヤレスイヤホンがもっとも注目を集めているカテゴリーです。当社ではワイヤレスイヤホンの限られたバッテリー容量で様々な機能を高機能LSIで効率的に動作させるための電源マネージメントの実現に向けたLDOレギュレーター、電源ラインの異常からバッテリーや内部回路を保護するためのTVSダイオード(ESD保護ダイオード)などをラインアップしています。これらの半導体は低消費電流かつ小型軽量パッケージに搭載されており、ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間駆動の実現に貢献します。
* Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。