エラーメッセージと対応方法

エラーメッセージ 対応方法
TransferJetデバイスが検出できませんでした。
TransferJetデバイスを抜き差し後、再実行してください。
TransferJet MicroUSBアダプタが取り付けられていない、もしくは正しく認識されていない可能性があります。
TransferJet MicroUSBアダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。
TransferJetデバイスのアクセス権が取得できませんでした。
TransferJetデバイスを抜き差し後、再実行してください。
TransferJet Utilityの使用許可がキャンセルされました。
TransferJet MicroUSBアダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。使用許可設定画面で[OK]をタップしてください。
転送中にエラーが発生しました。
TransferJetデバイスを抜き差し後、再実行してください。
TransferJet Utilityが動作中にTransferJet MicroUSBアダプタが抜かれたか、転送エラーが発生しました。
TransferJet MicroUSBアダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。
非サポートファイルです。送信できません。 TransferJet Utilityでは4GByteを超えるサイズのファイル送信は行えません。
受信中に、接続が切れました。
相手機器との位置関係を調整後、再実行してください。
TransferJet Utilityによる転送中にTransferJet 接続が切れました。
TransferJet MicroUSBアダプタ同士の距離を近づけ、再度実行してください。
送信中に、接続が切れました。
相手機器との位置関係を調整後、再実行してください。
このファイルを受信するための容量が不足しています。
容量を確保後、再実行してください。
受信しようとしているファイルを保存するための容量が不足しています。不要ファイルなどを削除し、容量を確保後、再度実行してください。
受信しようとしているファイル名に以下の文字が含まれている場合があります。ファイル名を変更し、再度実行してください。\ / : * ? " < > |
上記以外のエラー ファイル転送に失敗しました。
TransferJet MicroUSBアダプタをいったん取り外し、再度取り付けてください。

以上で、エラーメッセージと対応方法の説明は終了です。

このマークのあるリンクは別ウィンドウで開きます。